This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2077A:USB2.0设计的 PCB 布线、差分线周围的多边形覆铜导轨。

Guru**** 2932820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/900986/tusb2077a-pcb-traces-for-usb2-0-design-guides-for-polygon-pour-around-differential-lines

器件型号:TUSB2077A

你(们)好

我正在设计一个具有许多 USB 布线的 USB 集线器。 我遵循了一些在线指南并阅读论坛。 根据我对4层堆叠的理解、我选择的最佳设置之一是8mil 布线空间和10mil 布线宽度。 我将顶层下的层作为接地平面。 它是理想的吗?

我的主要问题是:顶层应该/可以有多边形覆铜(同一层是差分对)? 我搜索了很多,没有发现关于多边形对阻抗的影响的任何说明。

此图是一个连接示例:

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amirhossein、您好!

    您的 PCB 层叠听起来不错。  您应该使用 PCB 工具套件或电路板商店检查布线宽度/间距的阻抗。

    可以实现多边形覆铜或接地覆铜/接地填充、但它们在 USB 布线下方的接地平面上并不重要。  关于接地填充的一个注意 事项是、如果您的电路板拥挤且填充开始/停止沿布线(许多岛)、它们实际上会对信号产生负面影响。  对于 USB 全速12Mbps 布线、这两种方式都不会产生很大影响、USB 相当稳定。

    此致、

    JMMN