This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR286A:LVDS 至 HDMI

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CR286, AM4378, DS90CF383, TFP410, DS90CF386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/900607/ds90cr286a-lvds-to-hdmi

器件型号:DS90CR286A
主题中讨论的其他器件:DS90CR286AM4378DS90CF383TFP410DS90CF386

我尝试获取 DS90CF383BM 芯片的 LVDS 输出、并使用 DS90CR286ATD 和 TFP410PAP 芯片将其转换为 HDMI 输出。 我的问题是、DS90CR286芯片产生的位顺序是否与研究后进入 DS90CF383BM 芯片的位顺序相同? 进入 DS90CF383BM 的数据来自 AM4378。 这些芯片是否也是用于 LVDS 到 HDMI 转换的正确芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    我建议使用 DS90CF383 -> DS90CF386 -> TFP410  

    我们有一个示例板可执行此功能、您可以在此处为您的设计参考该功能:

    e2e.ti.com/.../FPD23DAEVM_5F00_User_5F00_Guide.pdf

    DS90CF383和 DS90CF386之间的 LVDS 到并行 RGB 位映射是相同的、因此位映射应该不会出现问题

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原始 DSS_DATA (AM4378)到 LVDS (DS90CF383)使用以下数据连接:

    DSS_DATA 输出                   DS90CF383数据输入

    0                                  15.

    1                                  18

    2.                                  19.

    3.                                  20.

    4.                                  21.

    5.                                  22.

    6.                                  16.

    7.                                  17.   

    8.                                  7.

    9.                                  8.

    10.                                 9.  

    11.                                 12.

    12.                                 13.

    13.                                 14.

    14.                                 10.

    15.                                 11.

    16.                                 0

    17.                                 1

    18                                 2.

    19.                                 3.

    20.                                 4.

    21.                                 6.

    22.                                 27.

    23                                 5.

    24                                 24

    25                                 25

    26                                 26

    27.                                 23

    我的问题是、我应该将 DS90CF386连接 到具有此位映射的 TFP410、还是使用 TI 参考设计上的位映射?                              

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    上述引脚映射来自何处? 您是否有关于 DSS_DATA 引脚到 RGB/同步信号映射的信息?

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 TI 文档"如何将 HDMI/DVI 桥接至 LVDS/OLDI (slla325c)"表3中、我继承了以前的工程师设计、将 DS_DATA 桥接至 LVDS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    应用手册中的表3假设是 VESA 颜色映射、其中 MSB 位于 Y3线路上、因此连接到 CF383输入引脚的 R/G/B 位与表中所示的一致。 附加的参考设计假设 JEIDA 为所用的 LVDS 格式。 因此、首先请确认 DSS_DATA 的输出格式是 VESA。

    如果是、则在连接到 TFP410时、应使用该表作为引脚编号到颜色映射的参考、因为它将不同于参考设计。 您可以在 TFP410数据表的第7.3.1节中看到输入引脚的 R/G/B 位表、也可以在第15页的参考设计原理图中看到标记了相应颜色的引脚。

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Casey 的帮助、我真的很感激!