This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 汽车 USB 充电端口12V 电源

Guru**** 2540600 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24105-Q1, BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/878990/automotive-usb-charging-port-12v-supply

主题中讨论的其他器件:BQ24105-Q1BQ25601

大家好、

我正在评估用作 USB 充电端口的汽车领域产品。 产品具有以下特性:

             2个端口:1个 USB C 和1个 USB A;

-             使用3.0A USB-C /2.4A USB-A 充电、充电电压高达5V;

-            电源12V

有什么建议吗?

非常感谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    您能澄清一下"充电电压高达5V"这一说法吗?  我们的单节锂离子充电器最多只能充电4.44V  您是说 USB-C 提供5V 电源吗? 还是 USB-C PD 提供12V 电压?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的意思是 USB-C 提供5V@3A 电源。

    非常感谢、

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安东尼奥

    最大充电电流是多少?  是单节锂离子电池吗?  我假设 有一个主机处理器可以写入 充电器 的 I2C 寄存器 并与 I2C 通信?  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    充电端口是一款提供12V 电压(汽车电池电压)的汽车产品、应为 USB A 型端口和 USB C 型端口提供充电。

    没有连接主机处理器的接口。

    您是否有我可以向客户推荐的任何产品、然后我们可以根据我们的建议不断提出问题?

    非常感谢、

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    如果您需要符合汽车标准的1S 锂离子 充电器、则唯一的选择是 BQ24105-Q1 2A 充电器。

    如果不是、则 BQ25601是3A、1S 锂离子充电器。

    此致、

    Jeff