This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:评估板用户指南 SNLU252A 与数据表冲突

Guru**** 2532460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/890631/ds160pr410-eval-board-user-guide-snlu252a-conflicts-with-data-sheet

器件型号:DS160PR410

数据表将要用于 L0-L3电平的电阻器指定为1K、13K 和59K

在评估板用户指南 SNLU252A 图11中、用于设置 I2C 加法器的电阻器与上述值相匹配。

但是、用于设置 VOD_DS 电平的电阻器为249、3.24K 和14.7K

与图11相同、用于设置增益和 RXDET 的电阻器为14.7K



可以解释我应该使用哪些值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Traian、

    当多个输入连接在一起时、外部电阻器需要补偿增加的电阻/电流负载。  例如、如果一个 VOD_DS 输入 使用连接到 GND 的1K 电阻器。  将两个 VOD_DS 输入连接在一起需要一个500 Ω 电阻器。  而4个 VOD_DS 输入将使用250欧姆电阻器。

    这就是 EVM 用户指南使用较低值的原因。

    此致、

    Lee