This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:S-paras 模型结果看起来很不一样

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/898079/ds160pr410-s-paras-model-results-look-way-off

器件型号:DS160PR410

我下载了器件的 S-Params 模型、并在 HYPERLYNX 中运行仿真。

我使用了 low_index1模型、该模型应显示0.4dB 的均衡。 我看到的是~-120dB

有些东西似乎是不值得的。

这就是我在 FreeSim 中所做的工作、结果是:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-

    DS160PR410是一款差分器件。  您需要查看差分插入损耗参数(SDD12)、而不是单端(S12)。

    此致、

    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Davor、

    当使用 low_index_1模型时、您建议使用的 SDD12模型如下所示。

    SDD21看起来更像数据表中的那个:

    但这仍然令人困惑、因为表1显示的增益为0.4 @4GHz、但模型显示的增益为2.85dB

    因此、我仍然不确定如何使用该模型。

    是为 RX 还是为 TX 制作的模型? 由于 SDD12如此低、在我看来、这是接收器的模型、我必须为此使用 SDD21、而不是您建议的 SDD12。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-

    这是我的错。  我当时在想 SDD21、但错误地建议了 SDD12。  我很抱歉造成混淆。

    让我看看0.4dB 至2.85dB @ 4GHz 差异、看看我是否可以确定根本原因。  

    此致、

    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么,您是否认为模型的构建需要将输入信号输入到端口3/4中,输出在1/2上?

    我认为这与《用户指南》的建议完全相反。 根据 表1。 模型信息

    •DS160PR410_IBIS_AMI_Model
    –low_index0.s4p (1->2、3->4)
    –low_index1.s4p (1->2、3->4)

    (笑声)

    这似乎表示信号进入、在端口1/3上、输出为2/4

    实际上、模型实际上是向后的。 请您澄清一下吗?

    这是否意味着我对 TX 和 RX 通道使用相同的模型、只需交换端口即可?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-

    实际上、信号需要进入端口1/3、输出在端口2/4上、如用户手册中建议的那样。  我尝试以另一种方式对其进行仿真、输出眼图是一条平坦的线。

    对于有源器件、惯例是 S21表示从端口1传输到端口2的功率或正向增益。

    TX 和 RX 通道应使用相同的模型。

    我还确认了 EQ_Index0和 EQ_Index1 S 参数模型是使用错误设置生成的。  其他车型还可以。 我们将在几天内生成新模型。  我将在他们上传至 mySecure 时通知您。

    此致、

    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我的拼写错误是正确的。 根据用户指南,信号应在1/3和2/4时进入。

    但实际上、基于 SDD21只是显示可行图的一个事实、 我认为信号需要从端口2/4流向端口1/3  

    只要我知道这就是我应该使用它的方式、我就可以了。 我只是希望澄清这一点,因为这份报告似乎与实际的模式相矛盾。

    关于 RX/TX 模型:由于 RX 和 TX 的行为可能是相同的、因此我只需采用相同的 S-param 模型并以两种方式使用它。

    此外、您是否仍在尝试弄清 S 图中的4GHz 值为何与数据表中指定的值不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的。 我们已确认 EQ_Index0和 EQ_Index1 S 参数模型是使用错误设置生成的。  其他车型还可以。 我们将在一天或两天内生成更新的模型。  我将在他们上传至 mySecure 时通知您。

    此致、

    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Davor、

    更正后的 IBIS 模型是否准备就绪? 如果是、您可以向他们指出吗? 我第一次问他们、我在 TI 页面的"安全软件"中收到了一个文件夹。 我刚刚检查了该链接、该链接不再存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Traian、您好!

    我刚刚上传了更新的模型。 这些模型在 mySecure 网站上显示通常不超过30分钟。 但是、我确实检查了外部 mySecure 网站、也看不到任何可用的 mySecure 文件夹(对于此文件夹以及其他设备)。  我将向相应的支持团队提出此问题。  我认为这只是 mySecure 网站的一个临时问题。

    关于更新的模型、请注意、数据表中的 EQ 增强值表示4GHz (或8GHz)时正向增益曲线上的值与直流值之间的差值。

    此致、

    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有了新的模型。 谢谢。

    但我仍然不确定如何阅读。 这是我为索引1、3和5得到的结果。 峰值并不是图1所示的峰值

    根据该图、

    索引1的峰值应为~5dB、但模型的峰值为2.9dB

    索引3的峰值应为~15dB、但模型的峰值为11.6dB

    索引5的峰值应为~16-17dB、但模型的峰值为13.58dB

    我缺少什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Traian、

    S 参数模型是仿真模型、而数据表中的图1显示了实际测量值。  我们知道 、仿真和测量的 EQ 增益曲线之间存在差异。  但是、鉴于  在 PVT 上8GHz 时 EQ 增益可能在+/-2dB 左右变化、差异在预期变化范围内。

    您是否需要任何其他信息、或者我可以认为此主题已关闭?

    此致、

    Davor