This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1500:MAX13487E 替代产品

Guru**** 2928640 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/880107/thvd1500-max13487e-replacement

器件型号:THVD1500

嗨、大家好

我们需要替换 MAX13487E。 我们是否有合适的器件 P2P 来替代它?

我们需要关注 MAX13487E 的两个引脚:

/RE 引脚可控制自动方向。 只需连接到 VDD;

/SHDN 至 VDD;

我们需要将这两个引脚连接到 VDD 并正常运行;只需 P2P 替代。 我们是否有合适的解决方案?

谢谢

-彭芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pengfei:

    我们没有带/SHDN 引脚的收发器、但可以通过拉低 DE 和/RE 高将 THVD1500等半双工收发器置于低功耗关断模式。

    您提到的器件型号看起来也具有自动方向控制功能。  应用中是否需要此函数?

    此致、
    最大