This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR440:布局与放大器;阻焊层问题

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/872252/ds25br440-layout-solder-mask-question

器件型号:DS25BR440

团队、

我们的电路板制造过程稍微不正确,采用了 TI 推荐的布局,并采用了覆盖中心暴露焊盘“DAP GND”的左阻焊层。 如果我们不将中心外露焊盘接地并使其悬空、性能会下降什么?

单个接地引脚是否足够?

请注意、我们仅计划在此应用中使用频率高达130MHz 的频率。

作为备用、我们是否只能擦除阻焊层、以便将焊料连接到中心焊盘?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中心 GND 对于器件的工作非常重要。  它是主 GND 连接。

    我建议将焊层擦除到中央焊盘上。

    此致、

    Lee