This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOL111:上拉电阻器大小

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: TIOL111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/900963/tiol111-pull-up-resistor-size

器件型号:TIOL111
您好、 客户询问 WAKE 和 NFAULT 引脚的上拉电阻大小是有效的。 他使用内部上拉电阻最小为20k Ω、最大为60k Ω 的 MCU。 此致、Holger
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    较高电阻值的典型问题是它是否足以克服流经各种寄生元件的任何泄漏电流、以及它是否足以在合理的时间内为网络上的任何寄生电容充电。  较大的电阻值将需要较长的时间才能将网拉回高电平、如果形成分压器的泄漏电流很大、则可能不会一直上拉。  通常、我建议保持在100kohm 或以下、以获得可能的最大电阻、但该确切值取决于系统。  但20千欧到60千欧通常是可以的。

    通常、更关键的问题是电阻器值可以有多小。  较小的电阻值将要求器件吸收更多电流、以便将电压拉至低于电压阈值。  TIOL111为 WAKE 和 NFAULT 引脚指定了-5mA 至5mA 的最大绝对输出电流。  数据表指定了这些引脚在输出电流为4mA 时的最大电压为0.5V。  在数学上、对于5V 信号、这将使上拉电阻为1.25k Ω、对于3.3V 信号、这将使上拉电阻为825k Ω。  如果您使用小于此值的电阻器、VOL 将大于0.5V 电平、并且可能不会在 MCU 的数字输入端注册为"低电平"。  

    但是、如果您使用20kohm 至60kohm 内部上拉电阻器、则您可以在5mA 绝对最大电流规格方面有足够的裕度、甚至可以在4mA 负载电流下使用这些值来指定0.5V 电压阈值、并且应该可以使用这些值。

    此致、

    Jonathan