This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1228:寄存器命令语法中寄存器掩码的 SPI 时序

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/890363/lmh1228-spi-timing-for-register-mask-in-register-command-syntax

器件型号:LMH1228

大家好、

为了写入寄存器、我认为它需要25位的 SPI 长度、因为寄存器命令语法总共为25位(原始+地址+内容+掩码= 1位+8位+8位+8位)。 但是、数据表描述了仅17位长度的 SPI 时序。   因此、"寄存器掩码"没有位置。 如何找到寄存器掩码? 您能否向我展示25位 SPI 长度的 SPI 时序、以确认 COMLEE 寄存器命令语法的 SPI 时序?

此致、

Saito  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito San、

    针对 LMH1228、其他 LMH12xx 和以太网器件的编程指南中使用了 RAW 和寄存器掩码。 这只是显示了命令语法/格式、与实际的电气接口无关。 如数据表中所述、接口为17位。 另请观看以下介绍 SPI 操作的视频、了解更多详细信息:

    https://training.ti.com/spi-access-using-fpga-or-asic-using-lmh12xx-12g-sdi-devices

    此致、、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser - San、

    感谢您的回答。

    那么、以下过程是否适用于向 LMH1228输入命令?

    1. 写地址(8位)和数据(8位)、R/W 位设置为1。
    2. 使 SS_N 信号无效。
    3. 写屏蔽位。
    4. 使 SS_N 信号无效

    此致、

    Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito San、

    您可以通过 SPI 接口通过不同的方式更改寄存器内容。

    1A)。 最简单的方法是使用编程指南中所述的寄存器默认设置。

    1b)。 然后更改所需的位。

    1C)。 使用数据表中所示的17位写入格式来改变一个寄存器内容。

    您还可以执行以下操作-无需阅读编程指南中的默认设置:

    2A)。 读取寄存器设置、34位、如数据表中所述。

    2B)。 在 FPGA 或微控制器上、根据需要更改寄存器位。

    2C)。 使用数据表中注明的格式写入寄存器设置,17位。

    此致、Nasser