This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OVP 功能器件上的要求

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24380, BQ24351, BQ24308, BQ24350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/900912/requirement-on-ovp-function-device

主题中讨论的其他器件:BQ24380BQ24351BQ24308bq24350

大家好、

以下是一项要求。 EE 是智能手机。 该器件将置于充电器之前。

VIN=2.8~12V、绝对值为28V、具有 OVP 功能、集成 Rdson 低于55 Ω、Iout 为4.5V。 单通道。

系统 ESD 测试:IED61000-4-2、接触电压>=8kV、空气电压>=15kV。

请检查设备是否正确。 谢谢。

BRS

假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    我想上面有一个有关 Iout 的排印错误。 请改正。  
    我们有多个充电器前端 IC、如 BQ24308或 BQ24380或 BQ24351 、这些器件可能是该项目的有趣器件、但需要指定正确的 Iout 才能确认。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复。

    是的、Iout 为1.5A。 谢谢。

    BRS

    假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    还有另一个排印错误。

    集成 MOS 的导通电阻低于55m Ω。  客户需要 MOS 在 Vbus 电压高于 OVP 阈值时执行 OVP 功能、还需要调整 OVP 阈值。 谢谢。

    BRS

    假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设、
    bq24350/1/2具有集成充电 FET、但最大 OCP 为1.2A。

    我们是否可以建议使用没有集成 FET 的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复。

    客户请求集成 MOSFET。 但是、如果我们没有此类器件、我可以与客户讨论如果他们对我们的无集成 FET 解决方案感兴趣、您有没有建议?

    谢谢。

    BRS

    假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设、
    请查看 BQ24380/1/2。 OVP 阈值不可由客户编程、但具有3个不同 OVP 的同一 IC。