This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:双向用例的连接

Guru**** 2933740 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/879560/ds250df230-connection-for-the-bidirectional-use-case

器件型号:DS250DF230

你(们)好

请告诉我双向用例的连接方法。

 数据表中对其进行了如下描述、

为什么建议将 Rx1连接到 Tx0、将 Rx0连接到 Tx1?

(数据表)

ASIC -> RX1 (重定时器)-> TX0 (重定时器)-> TD (SFP32)
ASIC <- TX1 (重定时器)<- RX0 (重定时器)<- RD (SFP32)

他们是否可以使用以下连接?

ASIC -> RX1 (重定时器)-> TX1 (重定时器)-> TD (SFP32)
ASIC <- TX0 (重定时器)<- RX0 (重定时器)<- RD (SFP32)

谢谢

穆克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据定义、DS250DF230重定时器是一款双通道单向器件、其中 Rx 输入引脚位于器件封装的一侧、Tx 输出位于器件封装的另一侧。 DS250DF230数据表中图16所示的应用配置旨在通过允许一个 Tx-Rx 对面向 ASIC 侧、而另一个 TX-RX 对面向 SFP28侧来方便在双向应用中使用重定时器。 从技术上讲、它们可以使用 RX1到 TX1的直接映射、但这可能会使布局变得更复杂一些。

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Natale-San、

    感谢您的礼貌回答。
    我明白这是布线的便利性。

    谢谢

    Otani