This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN332G:TCAN332G 能否与 SN65HVD233DR 通信?

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN332G, TCAN332, SN65HVD233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/872340/tcan332g-can-tcan332g-communicate-with-sn65hvd233dr

器件型号:TCAN332G
主题中讨论的其他器件: TCAN332SN65HVD233

TCAN332G 是否可以与 SN65HVD233DR 通信?

目前,CTM 旧产品的 CAN 插座是 sn65hvd233dr,他们希望使用的新插座是支持 FD 的 tcan332g。

使用500kbps 速率时、新旧器件能否正常通信? (已确认并支持物理连接接口)

根据数据表、两个芯片之间的隐性电平存在0.45v 的差异。 TCAN3323G 为1.85V、SN64HVD233为2.3V

会导致芯片损坏吗? CANH\L 引脚的输出结构是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seasat、

    是的、这些器件应该不会出现通过 CAN 总线相互连接的问题。 它们都支持相似的数据速率、并且与 ISO11898标准兼容。  

    当这些器件被启用并驱动一个隐性电平时、对指定 Vo 的偏置非常弱(高电阻内部电阻器)。 有关简化的隐性共模偏置单元的图、请分别参阅 SN65HVD233和 TCAN332数据表的第11.1和10.4.1节。 在正常 CAN 应用中、指定的隐性电压电平差异不应导致损坏或通信问题。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Eric