This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:TUSB211不同

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212, TUSB211, TUSB216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/890864/tusb212-different-between-tusb211

器件型号:TUSB212
主题中讨论的其他器件: TUSB211TUSB216

大家好、

我的客户正在评估这两个解决方案,并提出以下问题

TUSB211和 TUSB212之间是否有任何不同?

  • TUSB212添加 了 I2C 接口和 DC_Boost 功能
  • TUSB212具有更高的转接驱动能力4M,TUSB211是2M。
  • ICC (最大值):TUSB212=30mA,TUSB211=20mA
  • ESD HBM (典型值)(KV):TUSB212 =2kV,TUSB211=3KV。

如果这两种解决方案之间存在其他差异、请帮助解决。

2.这两种解决方案是否是 P2P?

根据我的假设,如果客户未使用 I2C 和 DC_Boost 功能,则是。 它们是 P2P。

如果我在上述问题上有问题,请帮助纠正,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    正确、这些是 TUSB212和 TUSB211之间的主要区别。

    2.产品几乎是 P2P。 TUSB212无法关闭直流升压功能。 请参阅 TUSB216、了解无直流升压的更多信号条件功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Malik,  

    非常感谢您的反馈,将让客户了解评论,谢谢!