This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:添加第5个电压选项

Guru**** 2595780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/899709/tps65988-adding-a-5th-voltage-option

器件型号:TPS65988

您好!

我的客户想要5个电压选项(5V/9V/12V/15V/20V)。 在 GUI 的“Transmit Source Capabilities”(传输源功能)选项卡中,最多可以添加7个选项,但在“I/O Config”(I/O 配置)选项卡中,例如,在 GPIO 14上,只有4个选项仍在“Mapped Event”(已协商端口0灌电流 PD0 0/1/2/3)下拉列表中。 如何映射其他3个选项? PDO 和电压的正常真值表如下所示:

PDO_3

PDO_2

PDO_1

输出

0

0

0

5V

0

0

1

9V

0

1

0

15伏

1

0

0

20.

             那么、要添加另一个电压、是否会有011、110或101行正确? 我们如何知道这是什么样子的?

 

             此外,“Transmit Source Capabilities”(传输源能力)选项卡以“Source PDO 1”(源 PDO 1)开头,其中 I/O Config 中的映射事件以 PDO 0开始。 PDO 0是否对应于源 PDO 1?

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您可以使用以下 GPIO 事件通知最多7个 PDO。 它是一个二进制真值表、其中二进制值与协商的 PDO 相结合。 由于您需要5个 PDO、因此需要使用所有3个 GPIO 事件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    真值表如何随更多 PDO 而变化? 例如、如何知道我添加的 PDO 是110还是101还是011?

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您将需要连接到全部三个 GPIO、但二进制值直接与协商 的 PDO 一起应用

    001 = PDO1

    010 = PDO2

    011 = PDO3

    100 = PDO4

    101 = PDO5

    110 = PDO6

    111 = PDO7

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    这比我想象的要简单、谢谢。  

    另一个问题:我在 GUI 的"GPIO 事件"下拉列表中看不到"SourcePDO0ContractBit_Port1"选项。 "Port 0 Source PDO Negotiated TT 1/2/3"是否是我想要的?

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、按照我在上面的解释使用这3个 GPIO 事件