您好!
我的客户想要5个电压选项(5V/9V/12V/15V/20V)。 在 GUI 的“Transmit Source Capabilities”(传输源功能)选项卡中,最多可以添加7个选项,但在“I/O Config”(I/O 配置)选项卡中,例如,在 GPIO 14上,只有4个选项仍在“Mapped Event”(已协商端口0灌电流 PD0 0/1/2/3)下拉列表中。 如何映射其他3个选项? PDO 和电压的正常真值表如下所示:
|
PDO_3 |
PDO_2 |
PDO_1 |
输出 |
|
0 |
0 |
0 |
5V |
|
0 |
0 |
1 |
9V |
|
0 |
1 |
0 |
15伏 |
|
1 |
0 |
0 |
20. |
那么、要添加另一个电压、是否会有011、110或101行正确? 我们如何知道这是什么样子的?
此外,“Transmit Source Capabilities”(传输源能力)选项卡以“Source PDO 1”(源 PDO 1)开头,其中 I/O Config 中的映射事件以 PDO 0开始。 PDO 0是否对应于源 PDO 1?
谢谢、
Michael