请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB9261 各位专家:
我们的客户正在使用 TUSB9261进行设计、他们在 SPI 闪存 W25Q32JVSSIQ 下使用。 使用 SPI 闪存编程器对固件进行编程后、TUSB9261无法检测到 mSATA 硬盘。 但是、如果它们改回我们的 EVM 闪存、它们的电路板就可以正常工作。 那么、您能否帮助检查所连接的 SPI 闪存是否与我们的器件兼容?
e2e.ti.com/.../W25Q32JVSSIQ.pdf
谢谢。