This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2036:端口2未启用 PWRON2#项

Guru**** 2925700 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/879833/tusb2036-port-2-is-not-enabling-the-pwron2-term

器件型号:TUSB2036

端口2上的电源使能未激活以启用负载开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我们的用例中、集线器支持固定器件和外部 USB 端口。  假设端口是嵌入式端口、应将其设置为什么配置(NPTN0/1)?  我们还将集线器配置为不由总线供电、这是正确的吗?

    谢谢、

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    根据数据表中的表1、如果两个端口中只有一个端口不可重映射、则该端口必须为端口1。   集线器可由总线供电或自供电、您如何为其供电?  主机控制器是否枚举集线器?  在主机枚举集线器之前、不会启用电源开关。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将端口1连接到不可拆卸的设备。  端口2连接到外部 USB A 型连接器。  已枚举集线器、但端口2上电功能未激活。  已枚举集线器。  我可以向您发送一份原理图、如果这有助于它的配置。

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚向您发送了一个朋友请求、以便您可以直接为我提供原理图。   不可移动设备是否显示?