This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1042I:交流耦合电容器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1042I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/900612/tusb1042i-ac-coupling-capacitors

器件型号:TUSB1042I

尊敬的 TI:

在 TUSB1042I 数据表的图19和20中、已在 SSRX 和 SSTX 引脚上放置了交流耦合电容器。 但是、在图24中、它们只被放置在 SSRX 引脚上。 放置交流耦合电容器的正确方法是什么? 交流耦合电容器的放置是否独立于端口(DFP、UFP、DRD)的数据角色?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    USB 规范定义了每个差分链路与差分链路发送器侧的电容器进行交流耦合。 图24显示了放置在 TUSB1042发送器侧的电容器、并假设该电容器也放置在主机的发送器侧、与图19和20相同。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcis、

    不受端口角色影响的交流耦合是可以接受的、并且两种实现方式都是可以接受的。 USB 主机与 TX 和 RX 上的 TUSB1042I 之间将始终存在交流耦合。 在连接器和 TUSB1042I 之间、建议 TX1/2交流耦合220nF、RX1/2交流耦合330nF。 当将转接驱动器交流耦合到 USB 连接器时、强烈建议这样做。 只有与 TX1/2和220nF 的交流耦合也是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    请告诉我、您在哪里得到220nF 和330nF 值? 是否有应用手册或其他一些文档可供我阅读更多有关此内容的信息?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcis、

    这些数字来自 USB 3.2规范。 请参阅下图以供参考。