This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:在 I2C 模式中要求 TUSB212寄存器的缺省设置

Guru**** 2937670 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/890467/tusb212-asking-for-tusb212-register-default-setting-in-i2c-mode

器件型号:TUSB212

H 团队、

如果 TUSB212处于 I2C 模式、TUSB212寄存器的 EQ 和升压设置是什么? I2C 总线上没有 MCU。

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    这些起始值由复位时 EQ 和 DC_Boost 引脚的引脚搭接设置决定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢您的反馈。

    客户原始设计在不连接到 MCU 的情况下将 I2C 总线拉高。 客户认为 EQ 和升压增益应在 复位时由 EQ 和 DC_Boost 引脚决定。 但是、客户发现他们更改 EQ 和升压设置是徒劳的。

    在移除上拉电阻器之前、客户可以使用 EQ 和升压引脚 HW 设置来设计 EQ 和升压。

    请您对这种行为或可能的感官提供评论吗?

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    TUSB212检测 SDA 和 SCL 上拉电阻以进入 I2C 模式。 移除 I2C 主器件不会阻止 TUSB212进入 I2C 模式、因此 EQ 和 DC_Boost 设置不会动态变化。 如果不存在 I2C 主器件、则应移除上拉电阻。 通常、客户应坚持使用 GPIO 模式(无 I2C 上拉电阻)或 I2C 模式(具有 I2C 主器件的 I2C 上拉电阻)。