This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825EVM:F5 Launchpad 闪烁问题

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: USB-2-MDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/869994/dp83825evm-f5-launchpad-flashing-problem

器件型号:DP83825EVM
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529USB-2-MDIO

大家好、团队、

我正在尝试按照 USB-2-MDIO 软件工具用户指南2.3.1刷写 MSP430G2 LaunchPad、并在刷写 F5 LaunchPad 时遇到问题。 单击 F5.bat 文件后、该消息会显示驱动程序中的错误。 我想澄清一下是否存在硬件问题。

在2.2硬件设置 MSP430F5系列中、它显示"要正确配置 F5系列、用户需要移除位于5V 和 RTS 跳线之间的3V3跳线。将所需的 I/O 电压连接到位于 J10的3V3接头。" 当 flahshing F5 launchpad 时、是否需要为 F5 Launchpad 上的 J10提供外部3.3V 电压?

谢谢你。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ting、

    无需"提供"外部3.3V 电压、建议您为所有连接的器件提供相同的 I/O 电压。 该 LaunchPad 可与第2.2节中所述的一系列电压进行连接。  

    是否已按照第2节中的说明下载并安装了所有驱动程序?  

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ting、

    您是否仍然看到任何问题?

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ting、

    我将关闭此主题。 如果您仍发现任何问题、请打开新主题。

    谢谢、

    Nikhil