This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:TUSB4020的配置问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/879835/tusb4020bi-configuration-question-for-tusb4020

器件型号:TUSB4020BI

我们计划在嵌入式应用中使用 TUSB4020。  一个端口将在外部可用、另一个端口连接了固定设备。  在此用例中、您将如何配置该器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean、

    在功能上、您可以使用引脚设置(Fullpwrmgmttz、Ganged、PWRCTL POL 和电池充电都将取决于应用。  如果您希望在应用程序上获得 USB-IF 合规性标识、则需要使用 EEPROM 或 SMBus 通过寄存器设置来设置不可拆卸(内部)端口。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、请注意、只有当有源主机连接到集线器时、USB_VBUS 才应为高电平。  我们不建议将 USB_VBUS 连接到始终开启的电源轨。

    此致、

    JMMN