This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS460:如何测量多路复用器是否开路

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/900931/hd3ss460-how-to-measure-mux-is-open-or-not

器件型号:HD3SS460

您好!

下面是一个问题、我想听取您的意见。

据我了解、多路复用器是一个开关、如果一条路径打开、我可以使用万用表测量输入和输出之间的电阻、它应该具有非常低的阻抗。 但是、如果该多路复用器路径关闭、它应该具有很高的阻抗、那么我是否可以使用该方法检查该路径是打开还是关闭?

此外、如果我在 IN 注入信号、然后使用示波器进行检查、如果该路径打开、我希望我可以看到相同的信号。 能否使用此方法检查路径是打开还是关闭?

期待您的回复。

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Penn、

    是的、两种方法都应该有效。