This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS93:解决方案咨询

Guru**** 2514775 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS93

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/872100/sn65lvds93-solution-ask

器件型号:SN65LVDS93

大家好、

我的客户有一个需要串行器/解串器的应用,规格是:Vin(TTL 24位 DVI)到 LVDS 单路。

客户发现 SN65LVDS93似乎适用、但该器件为28位、因此他们想问该器件是否仍然适合24位应用、或者是否有其他解决方案适合其要求?  

根据我的快速检查、我们似乎没有24位解决 方案、我假设客户不能将未使用的位悬空、并继续使用 SN65LVDS93作为解决方案。

不确定我的假设是否正确,请提供反馈。 非常感谢!

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    是的、这将是一个用于24位视频的好器件。 通常使用28位、因为除了 RGB 颜色数据外、还存在同步信号:垂直同步、水平同步和数据使能、加上通常包含保留位。 LVDS 标准每个时钟周期有7位和4个数据通道:7*4=28位。  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

    非常感谢您的反馈、快速检查、如果未使用保留位(28-24=4位)、那么左浮动就是正确的吗?

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我建议将任何未使用的位连接为高电平或低电平、以确保它们处于已知状态。  

    此致、

    Casey