This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321:CC1和 CC2引脚的状态

Guru**** 2962460 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/890893/tusb321-states-of-cc1-and-cc2-pin

器件型号:TUSB321

大家好、

我们希望在器件功能模式下使用 TUSB321RWBR、并将其配置为使用来自 USB 主机侧的5V 电源供电。 请告诉我们 TUSB321RWBR 未上电时 CC1和 CC2引脚的状态。

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    移除 Vcc 后、TUSB321将处于电池电量耗尽模式、CC1和 CC2将呈现 Rd 我建议查看 TUSB321A。