This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS32EL0124:有关 DS32EL0124的电容问题

Guru**** 2988510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/879573/ds32el0124-capacitance-question-regarding-ds32el0124

器件型号:DS32EL0124

您好!

我想知道连接到 LF_CP 和 LF_REF 引脚的电容器是否可以更改为27nF 或33nF?

数据表上的电容器显示为30nF、因此需要仔细检查。 谢谢!

此致、

Patty Chuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patty:

    没关系。 电容值有10%的容差。

    此致、

    I.K.