This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV31E:未使用的引脚

Guru**** 2929450 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV31E, AM26LV32E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/889969/am26lv31e-unused-pin

器件型号:AM26LV31E
主题中讨论的其他器件: AM26LV32E

你(们)好

请建议如何处理 AM26LV31E/AM26LV31E 所有通道均使用的未使用引脚。

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanii-San、

    未使用的 G 或 A 输入应被拉高或拉低、以便它们处于已知的逻辑电平。  未使用的 Y 或 Z 输出可保持悬空。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    关于 AM26LV32E,客户应该拉高或拉低输入引脚(未使用的 A、B 和 G),并且可以使输出引脚(Y)和 AM26LV31E 保持悬空?

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tanii-San、

    是的、没错。  也可以将 A 和 B 保持断开状态。

    此致、
    最大