This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064:TUSB1064的 USB 信号是否可以在 DFP 和 UFP 之间切换?

Guru**** 2939040 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/879544/tusb1064-can-the-usb-signal-of-tusb1064-be-switched-between-dfp-and-ufp

器件型号:TUSB1064

我的 Type-C 端口可用作 UFP 或 DFP。
如果使用 TUSB1064、是否可以在 DFP 和 UFP 之间切换 TUSB1064的 USB 信号?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB1064用于 Type-C 的接收端、具有 DP 交替模式应用。  根据 USB Type-C 标准、该器件用于从 VESA DisplayPort 交替模式分配 UFP_D 引脚 C、D 和 E。 从 USB 潜在的角度来看、数据角色(DFP 或 UFP)不会影响 TUSB1064。