This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS20:最小输入电压

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS20, DS10BR150, DS25BR150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/872198/sn65lvds20-minimum-input-voltage

器件型号:SN65LVDS20
主题中讨论的其他器件: DS10BR150DS25BR150

差分 输入被指定为最小80mV PK 至 PK。 如果符合 TA/EIA-644-A IS 标准 、则该标准将是50 MV PK 到 PK。

在 我的设计中、传输链路中存在衰减、我的电压降至约80mV、几乎没有裕量。 我测试了 SN65LVDS20、发现它可以正常工作、低至50 mV PK 到 PK。

问题:

1.       SN65LVDS20的数据表中是否存在拼写错误、与所列的80mV PK 到 PK 相比、器件在50 mV PK 到 PK 下的表现是否良好?

2.      如果不是排印错误、我可以获得在50 mV PK 到 PK 下工作的屏蔽零件吗?

3.       是否有 类似的器件可用于960Mbit/s 的数据速率以及50mV PK 到 PK 的差分输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jens:

    1.不是我所知的。

    2.不幸的是,不

    DS10BR150 与缓冲 LVDS 信号类似、它的差分输入最小值指定为0V。 此器件是否满足您的需求?

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    感谢您的快速回答。

    我对这个问题有疑问

    上升时间。 您如何获得最大400PS 上升时间的1Gbit/秒? 这是否是因为这次超过了输出端的最大摆幅? 如果我的所需摆幅路径的输出为150mV PK-PK、这是否会转换为400/150?

    2.此器件在生命周期中的什么位置?可用性?评估板的可用性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ezra、您好!

    1.我不确定数据速率计算中是否使用了400ps 上升时间。 不过、您可以查看数据表第9页上的应用曲线、其中显示的典型上升时间为~300PS、带宽超过1Gbps。 另一种选择是 DS25BR150、它与之类似、但具有更高的带宽。  

    2.我无法分享产品生命周期、但器件处于活动状态、可在 TI.com :http://www.ti.com/product/DS10BR150/samplebuy 上购买 

    您可以在产品文件夹 的设计和开发部分找到评估板:http://www.ti.com/tool/DS10BR150EVK

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ezra、您好!

    DS10BR150供全球各地的用户使用、其中包括工厂自动化、产品 生命周期长达20年。

    如需免费样片、请联系 Kevin。

    此致、

    Jens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。 DS10BR150更适合该应用。 我订购了评估板和25个用于测试和验证、

    再次感谢

    埃斯拉