This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320EVM:TUSB320EVM 评估板设置问题、GPIO 和 I2C 模式设置

Guru**** 2382930 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB320, TUSB320HAI, TUSB320LAI, TUSB321
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/877256/tusb320evm-tusb320evm-evaluation-board-setup-issues-gpio-and-i2c-mode-settings

器件型号:TUSB320EVM
主题中讨论的其他器件:TUSB320TUSB320HAITUSB320LAITUSB321

尊敬的所有人:

目前、我使用的是 TUSB320EVN 评估模块、我们计划在产品中将其用作 Type-C USB 和 USB-2器件连接之间的硬件。

我已使用5.0伏桶形连接器为模块通电、并为模块应用了恒定的5.0伏电源。 R-12电阻器被去焊接、开关被设置 为[ 1 0 0 0 0 0 0 1],其中1 =打开,0 =关闭。

USB Type - C J7连接器未连接。 当我将 USB J7连接器连接到我的 PC 时、不会发生任何情况、无法识别硬件。 我的 PC 未识别任何类型的设备。

此时、我不知道为什么我的 PC 无法识别它、以及我缺少了哪些其他设置。

提前感谢

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

     连接连接器后、TypeC_VBUS 的状态是什么? 您需要什么配置、以便我可以更好地提供帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    目前、评估模块只有一个连接、即电源、该模块通过电源(桶形连接器)供电、而 V_Bus aka LP5具有0.004电压电平。 评估没有附加任何其他内容。 模块。 如上所述、UFP 器件模式的开关位置为100000001。 如应用手册中所述、R-12电容器已被移除。

    OUT1和 OUT2也具有 GND 电压电平。 LP2 (VDD32x)和 LP1 (VDD)的电压电平为4.40V。

    -------------------------------------------------- 以上都没有任何连接到评估模块的电缆------------------------------------------------------------------

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、忘记提一下:评估模块从电源获取电源、在 type-c 所在的套件的另一端、我插入并拔下 C 型电缆、然后将其连接到计算机上的 USB 端口。

    V_bus 为0.4伏、无论我插入类型 C 连接器还是不插入类型 C 连接器、它都保持相同的电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    交叉发布: https://www.avrfreaks.net/forum/type-c-usb-and-usb-20-configuration-tusb320-evaluation-module-ti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您是否还可以在连接 PC 时测量 CC1/2电压? EVM 似乎配置正确、因此您应该会看到大于250mV 的电压。 这表示已建立 Type-C 连接。 需要确认的其他事项:

    • 直接在 VDD320_LP 处测量功率、并确保3.3V 存在。
    • 验证您是否具有 TUSB320LAI 或 TUSB320。 如果您订购了 TUSB320HAI、则应切换 PORT_H 以启用器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    到目前为止、我观察到了以下情况。 当没有任何其他电源而不 是 USB Type-C 插头时、在接合过程中、绿色 D10 LED 亮起、同时红色 LED 也亮起。

    CC1和 CC2线的监控显示如下:


    -插入时:CC1电压最高 可达~ 480mV,并在此电平保持恒定,CC2电压电平不变。

    -交换和插入时:会发生相同的情况,但对于 CC2线而言。

    - V_DD320电压电平为4.39伏。

    --------------------------------------------------

    我们评估模块上的器件是 tusb320 EVM RevB、未提供其他信息。

    在本例中、您认为它的配置正确吗=?、

    有什么想法如何还可以检查上述评估模块上的电流通告模式检查?

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 TUSB 320的数据表、连接状态下的默认电流模式是当 OUT1 为逻辑高电平且 OUT2为逻辑低电平时。  
    话虽如此、据我了解、该模式对应于 I = 500mA 电流广播。

    顺便说一下、所有这些在 GPIO 模式下应用、这意味着 I2C 关闭。

    如何检查订单2模式(连接状态下的中等电流和高电流)。

    这将是我在上述帖子中的另外两个问题上的问题。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您的图像似乎没有正确连接。 您能否尝试重新发布它们。 您的设置似乎正确。 要查看 UFP 模式下检测到的其他电流模式、您需要使用 DFP 将该电流模式通告给 TUSB320。 您可以使用信号发生器来升高 CC1/2线路上的电压、以查看检测到的其他电流模式(在此测试期间未连接 DFP)。 只有在 DFP 中、您才能更改广播电流模式、并看到所连接的器件消耗的电流更多或更少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Malik、

    它似乎按照数据表的要求工作。 到目前为止、我能够在评估模块上看到以下模式状态变化。

    最后、我不清楚的一点是、如果没有 I2C 模式设置、则无法针对组件 TUSB320的 DRP 模式执行电流广播、如果我没有弄错的话。
    这意味着、如果没有根据下表错误判断、那么在"GPIO"模式设置中使用3A 电流模式将是不可能的、除非我使用 TUSB 321组件。

    是否有机会从 TI TUSB321获得评估模块的帮助?由于尺寸小、无法在内部焊接。



    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    正确、本例中应使用 TUSB321。 遗憾的是、我们没有适用于该器件的 EVM。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    请告诉我、在任何工作模式下、与 TUSB-320/321驱动器连接到 USB Type-C 的器件尝试消耗更大的电流、然后允许消耗更多电流、这会发生什么情况。
    在这种情况下、当连接的器件尝试过驱动允许/指定的电流消耗限制时、TUSB3207321会执行什么操作。

    大家好

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    TUSB320/321只能通告或检测 Type-C 电流模式、并通过 GPIO 或 I2C 将其中继到 MCU 或其他处理设备。 根据  所建立的 Type-C 电流模式、由其他电源开关/调节电路和 MCU 或其他处理器件来检测和防止过流情况。 TUSB320/321不了解 Vbus 过流情况。 VBUS_DET 仅检测是否存在 VBUS。