This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65981:用于 USB 高速优势的端口数据多路复用器

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65981, TS5USBC402EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/888030/tps65981-port-data-multiplexer-for-usb-hi-speed-benefit

器件型号:TPS65981
主题中讨论的其他器件: TS5USBC402EVM

尊敬的 TI 团队:

我们将 TPS65981用于某些产品、现在我们将讨论重新设计。 在 PD 功能旁边、我们仅使用 USB2.0高速。 Type-C 插座 D+/D-(顶部/底部)线路连接到 TPS65981多路复用器、如数据表中所述。 现在、通过重新设计、我们计划添加一个替代的 Type-C 插座、以便我们可以在两个可能的插座之间切换(在我们的情况下、从器件外壳的正面切换到背面)。 选择将在制造过程中完成、并从那时起进行固定(因此、在运行期间不进行切换)。

您能否解释一下为什么 TPS65981中存在 USB 高速多路复用器? 是否不能将相应的顶部和底部高速线路(D+/D-)直接连接到插座上、并且只将一对线路由到外设(在我们的案例中为 µC)...至少对于我们的特定应用而言? 我在其他设计中看到过这一点、例如 TS5USBC402EVM。

谢谢和

此致

Mario

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mario、

    某些应用使用全部4个通道、而不仅仅是2个通道、因此需要多路复用器才能正确传递信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    因此,如果绕过 D+/D-线路,我可以使 C_USB_*引脚保持断开状态? 如果是、您是否建议在此处使用上拉或下拉电阻器?  

    谢谢、此致

    Mario

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您根本没有在系统中使用 D+/D-线路、则可以将这些引脚保持断开状态。 但是、如果您在系统中使用 USB2数据、则需要使用内置多路复用器来帮助通过正确的 USB2连接、具体取决于 Type-C 连接器的方向