This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD3S014:HDMI ESD 保护

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD3S014, TPD12S520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/871512/tpd3s014-hdmi-esd-protection

器件型号:TPD3S014
主题中讨论的其他器件: TPD12S520

你(们)好

客户正在考虑使用 HDMI 的 ESD 保护器件、如下所示、
请告诉我您推荐的器件。


源极侧
TPD4E02B04DQAR TMDS

TPD4E05U06DQAR DDC

TPD3S014DBVR   5V、HPD

 
散热器侧

TPD4E02B04DQAR TMDS

TPD4E05U06DQAR DDC

您对5V、HPD ESD 保护有什么想法

请告诉我您推荐的器件。

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您对 TPD3S014的提问、我们将尽快提供您的反馈!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它不会对您的选择造成更多的问题。

    对于 HDMI 端口 、我们还推出了 TPD12S520/1、您可以检查项目是否可接受、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael San、

    感谢 您的回答。

    关于灌电流侧、

    我想、不需要5V 电流限制功能、您对我们的解决方案有什么想法吗?

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPD12S520/1更受 HDMI 端口接收器应用的欢迎。   我对灌电流侧的5V、HPD ESD 保护没有更多的想法。