This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:关闭其中一个 Vref 输入以降低功耗

Guru**** 2763455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/890838/pca9306-turning-off-one-of-the-vref-input-for-power-consumption

器件型号:PCA9306

尊敬的支持:

我对 PCA9306的应用有疑问。 我考虑关闭 Vref2以节省功耗、因为应用仅使用电池、器件电流可能高达20mA 以上。

主总线为3.3V、Vref2为5V。 如果 Vref2设置为"0"、Vref2侧的 Vref1与 I2C 器件之间是否存在高泄漏电流?

此致、
MOE  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moe、

    Vref2被禁用时、Vref1的泄漏电流(0v)将取决于 EN 引脚的状态。 如果该引脚与 Vref2共用、则当该电源轨为低电平时将禁用器件、您将在此配置中看到最小的泄漏。 如果情况并非如此、并且 EN 在 Vref2被禁用时保持高电平、则 Vref1和 Vref2之间将存在一条泄漏路径、该路径将在 Vref1为3.3V 时通过200k Ω 电阻器连接、从而将此电流限制为165uA (并且未从 Vref2接地提供电阻)。 实际泄漏将更少)在这两种情况下、请确保5V 电源轨和 Vref2之间存在200k Ω 电阻器。

    请告诉我这是否能回答您的问题、或者您是否想了解其他任何信息。

    此致、
    Eric