This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1791:Y、Z 引脚绝对最大值

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/890429/sn65hvd1791-y-z-pin-abs-max

器件型号:SN65HVD1791

您好专家、

您能告诉我 Y 和 Z 引脚的绝对最大值吗?

我认为数据表中的描述令人困惑。

我不了解 HVD1791 Y、Z 引脚的绝对最大值。

(数据表)

HVD1785、86、91、92、93A    、 B 引脚      –70   70 V

HVD1787                             A、B 引脚       –70   30 V

HVD1793                             Y、Z 引脚     –70   30 V

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muk、

    我很抱歉造成混淆。 该数据表可以更具体地介绍 HVD1791的 Y/Z 引脚、该引脚最高可支持+/-70V 故障电压。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao San、

    感谢您的回答!

    穆克