This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS9638:共模电压的未受限制损耗

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS9638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/872239/sn65lvds9638-unexlained-loss-of-common-mode-voltage

器件型号:SN65LVDS9638

您好!

今天、我在 LVDS 收发器中搜索了一个错误。 最后是一个 SN65LVDS9638、其中在一个驱动器电路中、负输出为 GND、正输出没有任何偏移。 该部件中的共模电压电路似乎已断开。 我更换了它、一切都再次正常。

有什么想法吗? 该器件包含两个 LVDS 驱动器电路、另一个仍完好无损。 以及附近的其他 SN65LVDS9638、这两个驱动器仍在工作。 我可以假设这是器件的生产问题(手工焊接)、还是这是 EMI 过大造成的?

仍然很困惑。

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我不认为 EMI 会导致这个问题。 故障更有可能是由电气过载事件(例如 ESD 或器件处理不当)造成的。

    此致、

    I.K.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K.:

    感谢您的快速回复。 手工焊接过程中可能会发生不正确的处理。

    我将在接下来的几天内检查新器件、以查看此行为是否再次开始。

    此致、
    Martin