This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:当 VCC1为+3.3V 且 VCC2在+2.8V 和+4.2V 之间变化时,什么是实现 I2C 总线电平转换的好方法?

Guru**** 2769265 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, TCA9517A, TCA9617A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/900401/pca9306-what-would-be-a-good-approach-to-level-shifting-i2c-bus-when-vcc1-is-3-3v-and-vcc2-is-varying-between-2-8v-and-4-2v

器件型号:PCA9306
主题中讨论的其他器件: TCA9517ATCA9617A

同事、

在以下情况下、是否有一种良好的 I2C 电平转换方法?  

I2C 总线主控和大多数受控由一个+3.3V 电源轨供电。

一个外设由+2.8V 至+4.2V 之间的不同电源轨供电。  请注意、该电压轨可以高于或低于+3.3V 电压轨。

我注意到 PCA9306要求 VREF1 < VREF2。

任何建议、见解或参考都是非常感谢的!

此致、
Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nick、

    即使是 Vref2>Vref1、也可以使用 PCA9306。 我唯一能想到的两个缺点是较慢的传播延迟和尝试传递较大的受控空间。

    或者、您也可以使用 TCA9517A 并让 B 侧朝向固定的3.3V 侧。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I Bobby、

    感谢你的答复。

    即使 Vref2 > Vref1、也可以使用>PCA9306。

    如果我正在正确读取数据表,则当 Vref2 > Vref1时,PCA9306正常工作。  数据表在多个地方提到 Vref2 = Vref1 + Vth。  同时,更广泛地说,Vcc2 > Vref2 = Vref1 + Vth > Vref1 = Vcc1。  因此、Vcc2 > Vcc1。  我正在尝试确定 PCA9306是否能够与 Vref1 ≥Vref2 = Ven 一起工作、或者我需要做什么来使其工作。

    顺便说一下、我不会尝试将 PCA9306用作 外部控制的总线开关。

    我非常喜欢 PCA9306。  它具有低静态电流。  我可以使它在不同的电源轨下工作、它应该满足我的所有需求。

    >或者、您也可以使用 TCA9517A 并使 B 侧朝向固定的3.3V 侧。

    TCA9517A 或 TCA9617A 可以正常工作。  让我有一点失望的是、它们的静态电流(ICCB)在 mA 范围内。

    谢谢、
    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nick、

    当 Vref2<Vref1时、PCA9306将起作用、但具有较低的"Vil"(引号使这成为我唯一可以用来描述我所说内容的术语、器件没有真正的 Vil、因为它不会重新驱动输入信号)。 这就是我所说的脚间较低时的意思。 转换仍然有效、但您可能会看到传播延迟移动~50ns。

    如果您不需要重新驱动信号、而只需要通过器件进行电平转换、那么最佳的器件将是 PCA9306。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    感谢您的见解。  我对此表示赞赏。

    为了好玩、我准备了一个快速且脏污的低保真 Spice 仿真:4端 NMOS 晶体管、Vref2和 EN 的限流电阻器、上拉电阻器。  它适用于 Vref2 <Vref1 and Vref1<Vref2 .

    Nick