This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243E:需要 Rth (JC)规范 MAX3243EIPWR

Guru**** 2926820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/872027/max3243e-need-rth-jc-specification-max3243eipwr

器件型号:MAX3243E

您好、Sirs、

作为标题、您是否会告知 MAX3243EIPWR 的 Rth (JC)规格?
我们能否引用 MAX3243EIDBR 的 Rth) JC?   https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/847726

谢谢、此致、

陈耀恩
2020年1月13日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    不同封装类型的热参数可能不同。  MAX3243EIPWR 的 ThetaJC (顶部)为15.6 C/W  如有任何疑问、请告知我们。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认、Max...Wayne Chen