This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3412:工作温度可高达85度?

Guru**** 2771115 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/899030/hd3ss3412-operation-temperature-can-be-as-high-as-to-85-degree

器件型号:HD3SS3412

您好、先生、  

   我的客户希望在宽工作温度范围内运行 HD3SS3412。

   但他们发现数据表中指定的规格和顺序信息不一致。  

   您是否愿意建议哪一个正确?

谢谢

此致

Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应更新数据表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

      感谢您的反馈。

      这是否意味着 HD3SS3412只能以0~70度的温度运行?

    谢谢

    此致、

    Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、此器件可在-40c 至85c 的温度范围内运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

       谢谢~

    此致、

    Edward