This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:TUSB4020BI 只能识别一个下行器件

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/879396/tusb4020bi-tusb4020bi-can-identify-only-one-downstream-devices

器件型号:TUSB4020BI

您好!

我的客户正在使用 TUSB4020。 在某种程度上、器件偶尔只能识别一个下游器件。

重置系统后、TUSB4020返回正常运行状态、可识别双通道器件。

此问题将以低概率发生。 加电序列符合数据表要求。

您能不能提出任何其他可能的原因?

谢谢!

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    您能否提供有关系统何时无法识别设备的更多详细信息? 多个器件会发生这种情况吗? 当器件未被识别时、晶振时钟的状态是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    当有两个器件连接到下游并且始终与端口2连接时、就会出现此问题。

    在此问题期间、时钟工作正常。

    您能建议 我们需要检查的详细信息吗?

    谢谢!

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    多个器件会发生这种情况吗? 客户是否可以在故障情况下使用 USBView 应用程序或 Probe DP/DM? 我们应该确认器件是否正在通过 USB 2进行枚举? 是否有可供我查看的原理图?