This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211-Q1:TUSB211-Q1 + TUSB214-Q1用例

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB214-Q1, TUSB214, TUSB211, TUSB217-Q1, TUSB216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/900010/tusb211-q1-tusb211-q1-tusb214-q1-use-case

器件型号:TUSB211-Q1
主题中讨论的其他器件: TUSB214-Q1TUSB214TUSB211TUSB217-Q1TUSB216

大家好、团队、

我的客户询问是否可以在其用于汽车应用的 USB 端口中使用 TUSB211-Q1 + TUSB214-Q1、如下所示。

1.在 USB 板上使用两个转接驱动器(TSUB211-Q1 + TUSB214-Q1)时是否存在任何问题?

2.配置 TUSB211-Q1 + TUSB214-Q1时、它是否有助于提高 CarPlay、iPod、Android Auto 等设备的连接性能?

3.您是否有此用例(TUSB211 + TUSB214)的任何成熟历史?

此致、
Dy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DY:

    我会推荐 TUSB217-Q1用于汽车应用或我们具有最大转接驱动能力的最新转接驱动器 TUSB216。 将两个转接驱动器串联是一个可接受的应用、但是驱动器不应靠近在一起、因为这可能会意外地增加噪声/振荡。 USB 2转接驱动器可帮助提高 CarPlay、iPod、Android Auto 等性能。我们没有此特定实现的示例。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢您的快速响应。

    两个转接驱动器、TUSB211+ TUSB214之间是否有任何建议距离进行分离? 因为我的客户更喜欢 上一代应用中成熟的器件。 您提到过什么是 USB 2驱动器?

    此致、
    Dy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DY:

    抱歉、该拼写错误应显示"USB 2转接驱动器"。 很难给出精确的距离、因为它取决于布局和 PCB 材料。 这里的要点是转接驱动器之间的距离不应小于~4英寸、两个转接驱动器的设置将会不同、一个转接驱动器会比另一个转接驱动器"清除"信号。 此应用中预期的布线和电缆长度是多少?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    我将在从 我的客户那里获得有关迹线和长度的信息后再联系您。

    此致、
    Dy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    下面是客户应用中 TUSB211-Q1 + TUSB214-Q1的布线和电缆长度、如下图所示。

    此致、
    Dy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DY:

    客户是否有 PCB 布线的 s 参数? 49 mm 可能足够分离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    根据我的客户、此 USB 应用有两个板。 实际上 A 板(CPU + TUSB211-Q1)和 B 板(TUSB214-Q1 +连接器)通过它们之间的 B2B 连接器进行连接、 TUSB211的总距离- B2B 连接器- TUSB214连接大约为49mm。 因此、他想知道在这种情况下它是否是可以接受的分离。

    此致、
    Dy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DY:

    在这种情况下、我会说是、因为 B2B 连接器的损耗将比普通 PCB 迹线更多。