This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1450:噪声保护问题

Guru**** 2931950 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/879673/thvd1450-noise-protect-issue

器件型号:THVD1450

您好!

 THVD1450存在一些噪声问题。

-。 问题:将 RS-485器件连接到此 THVD1450时,发出噪音。

-。 问题:可以使用磁珠代替数据表中描述的10欧姆电阻,如下所示?

-。  RS-485最大数据速率:115.2kbps

 

 -。 焊珠规格

请让我来获取您的答案。

此致、

Nicky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼基

    当然、您可以在总线上使用磁珠。 电感响应可能有助于滤除一些噪声。 但是、我建议您首先确定噪声的特征、例如共模或差分、振幅、频率。 如果您有更多有关噪声的信息、如波形、我想看一看。

    此致、

    Hao