This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CS:DP83867CS 与英特尔芯片组的兼容性

Guru**** 2883690 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867CS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/885683/dp83867cs-compatibility-of-dp83867cs-with-intel-chipsets

器件型号:DP83867CS

您好!

我想在英特尔平台(特别是 Atom C3000)上使用 DP83867CS 进行设计。 C3000的内置 GbE MAC 将通过 SGMII 连接到 DP83867CS。  

英特尔提供了受支持 PHY 的列表、但该列表不包含任何 TI PHY。 我想他们提供的是他们所拥有的合格 PHY 的列表、并不是详尽的列表。 但是、为了降低我的设计成本(根据我过去的经验、我已经看到为了支持某些 PHY 而需要进行大量 BIOS 定制工作)、我想知道此 PHY 是否已在英特尔平台上通过认证(特别是但不限于 C3000)。  

请注意、此以太网端口将用作网络引导接口、因此 BIOS 必须能够根据需要检测和初始化 PHY。

此致

Chandrashekhar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DP83867 SGMII 符合标准、也应符合 Intel 平台。  

    如果您可以共享以太网 phy 的电路板原理图和驱动程序配置、我可以查看并提供更详细的输入。

    此致、
    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我随附了 DP83867原理图供您查看。

    我们的 BIOS 供应商通知我们、英特尔支持以下 GbE 二进制文件(必须在连接到英特尔处理器的 SPI 闪存中进行编程)。 您是否知道哪一个适用于 DP83867CS?  e2e.ti.com/.../yantra_2D00_sch_2D00_DP83867CS.pdf

    DNV_LAN0_SGMII_BP_MCTP_2p00.bin

    DNV_LAN0_SGMII_BP_NCSI_2p00.bin

    DNV_LAN0_SGMII_BP_noMNG_2p00.bin

    DNV_LAN0_SGMII_BP_SMB_2p00.bin

    DNV_LAN0_SGMII_MRVL_MCTP_2p00.bin

    DNV_LAN0_SGMII_MRVL_NCSI_2p00.bin

    DNV_LAN0_SGMII_MRVL_noMNG_2p00.bin

    DNV_LAN0_SGMII_MRVL_SMB_2p00.bin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    感谢您提供详细信息。 否、我在上面的列表中看不到 DP83867。  

     通过 SGMII 接口、PHY 希望与默认驱动器一起工作、因为与 RGMII 一样、无需延迟配置。

    此致、

    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 如果您对我发送的 DP83867CS 原理图有任何具体反馈、请告诉我。

    此致

    Kc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅随附的原理图检查清单指南、了解相关信息。

    此致、
    GET

    e2e.ti.com/.../0081.DP83867_5F00_Schematic_5F00_Design_5F00_Review_5F00_Checklist.xlsx