This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 瞬态过压条件下的 TS5A22362过压保护

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A22362, TPD1E01B04, TPD1E1B04
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/871428/ts5a22362-over-voltage-protection-in-transient-over-voltage-conditions

主题中讨论的其他器件:TS5A22362TPD1E01B04TPD1E1B04

尊敬的 TI 专家:

我想找一个二极管来保护模拟开关 TS5A22362的输入电压 免受-2.75V 至+2.75V 瞬态过压的影响。

请给我一些建议吗?

此致、

宜新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。

    我们有几个 ESD 二极管具有3.3V 击穿电压和钳位低电平。 TPD1E1B04或 TPD1E01B04可能会根据您的开关速度工作。

    请参阅我们的 ESD 培训以选择 ESD 器件。