This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4420:更换 MAX13052ESA+T

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVDA1040A-Q1, TCAN1042H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/872025/tcan4420-replace-max13052esa-t

器件型号:TCAN4420
主题中讨论的其他器件:SN65HVDA1040A-Q1、 TCAN1042H

尊敬的团队:

我们是否有 P2P 设备可以直接取代 MAX13052ESA+T?

或者最适合替换的部件是什么?

请尽可能提供比较表。

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    SN65HVDA1040A-Q1是 MAX13052的直接引脚对引脚替代产品。 该器件在引脚8上没有斜率控制模式、但它具有待机模式。

    如果客户对+/-80V 总线容差感兴趣、TI 提供的最佳产品将是 TCAN1042H。

    让我了解一下客户对 MAX13052功能的确切需求、我们可以找到一个好的替代器件。

    此致、