This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044:Vrx-DIFF-pp 和 VTX-DIFF-pp 的最小值和最大值

Guru**** 2931650 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/887959/tusb1044-min-and-max-of-vrx-diff-pp-and-vtx-diff-pp

器件型号:TUSB1044

我正在检查 TUSB1044是否可以连接到项目中的其他芯片。 在第8页、我只找到 Vrx-diff 和 Vtx-diff 页的典型值 它们的最小值和最大值是多少?

Tks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我与系统工程师核实这些数据的最小值和最大值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是一款线性转接驱动器。  VTX-扩散 pp 是输入 VID 的函数。  从绝对最大值表中、我认为输入 VID 可以高达2.5V 差分