This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:DS160PR410:256Byte EEPROM 和 RX DET 差分可支持多少个器件

Guru**** 2903660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/900190/ds160pr410-ds160pr410-how-many-devices-can-be-supported-with-256byte-eeprom-and-rx-det-difference

器件型号:DS160PR410

您好专家、

我的客户有2个问题、您能帮您解决吗?

 256字节 EEPROM 可支持多少个器件?

2.关于 Rx det 引脚、与1x/2x/3x 有效检测有何区别? 此设置和建议设置的目的是什么?

谢谢、

Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    器件数量将取决于 EEPROM 数据的样式。  在公共通道配置中、每个转接驱动器只有4字节数据。  通过单个通道控制、单个器件将使用16字节的 EEPROM 数据。 在大多数使用多个转接驱动器的情况下、只需要两个编程配置-一个用于上游、一个用于下游。

    在这个限制下、很容易将16个器件安装到单个256字节 EEPROM 中。   演示模式下的 Sigcon Architect 工具是一种验证多个转接驱动器的特定配置是否合适的好方法。  

    RX_DET 引脚是一个配置引脚、用于启用或禁用 PCIe 接收器检测协议。  RX_DET 过程将在转接驱动器输出引脚上发出一个重复共模电压脉冲。  一旦在输出端检测到有效端接、相关的输入端接将设置为"有效"。  "检测"
     可为单次检测、连续两次检测或连续三次检测设置标志。   建议设置为1x (RX_DET =浮点。

    此致、

    Lee