This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7340:替代方案、因为这是 NRND?

Guru**** 2535210 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/871479/tusb7340-alternative-since-this-is-nrnd

器件型号:TUSB7340

大家好、团队、

TUSB7340器件的替代产品是什么、该器件被标记为 NRND? 是否有等效的 P2P 或几乎不需要软件更改的 P2P。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julio、

    TUSB7340没有 P2P 替代产品、发展蓝图中没有替代产品。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我们没有 TUSB7340的替代产品、也不打算在当前路线图中使用。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、那么 TI 产品系列中没有任何内容可以提供类似的功能? 集成在两个芯片中? 或者 TI 是否都不在这一业务范围内?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julio、

    就我所知、没有任何东西可以直接等效、即使在两个芯片中也是如此。