This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI800:交换输入/输出 PN 线

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/900273/ds80pci800-exchange-input-output-pn-lines

器件型号:DS80PCI800

您好!

  由于布局问题、我是否可以交换输入和输出 P/N 线路?

交换引脚1和2、然后输出引脚45和44也交换。

其他输入和输出引脚遵循相同的设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    您可以交换输入和输出 P/N 引脚以改善布线。  

    此致、

    Lee