This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:如何设置接收器适应模式? Reg0X31

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810, DS250DF410, DS250DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/890120/ds280df810-how-to-set-receiver-adapt-mode-reg0x31

器件型号:DS280DF810
主题中讨论的其他器件: DS250DF410DS250DF810

当我尝试修改 DS280DF810的调整模式时:

通过阅读"DS250DF810、DS250DF410编程人员指南"、将值(0x20、0x40、0x60)写入寄存器0x31。

执行写操作后、它始终读回0x00的值

那么、是否需要运行其他稳压器来修改适应模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为此问题指派了一名工程师、并将很快回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    用户首先需要通过全局寄存器写入来选择通道寄存器、然后才能实现通道寄存器操作、例如调整模式配置。 请参见下面的示例。

    选择特定通道

    操作:选择特定通道作为后续通道寄存器访问的目标。

    表。 选择通道0作为目标通道

    步骤

    共享/通道寄存器集

    操作

    寄存器地址[十六进制]

    寄存器值[十六进制]

    写入掩码[十六进制]

    注释

    1

    全局

    写入

    FF

    01

    01

    启用对通道寄存器的 SMBus 访问

    2.

    全局

    写入

    FC

    01

    FF

    选择通道0