This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS2522:如果默认固件集成

Guru**** 2383760 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS2522
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/899563/hd3ss2522-if-default-firmware-integrated

器件型号:HD3SS2522

您好!

我是否可以知道 HD3SS2522中是否有默认固件? 或者在使用前需要对其进行配置? 谢谢。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件不需要固件即可工作。 它由 I2C 或 GPIO 进行配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后、如何理解数据表中的此说明:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、对于此器件、FW 已编程。 您可以将其与默认 FW 配合使用。