This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA8418:将电阻器上拉至行

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/900458/tca8418-pull-up-resistors-on-row

器件型号:TCA8418

大家好 、有一个有效的键盘解决方案、然后在带球型罩上添加了一个静态屏蔽层、这会导致第一行的按钮被误读-   

我们向第0行添加了10k 上拉电阻、问题已解决。

您是否看到向该行添加上拉电阻可能存在任何问题? 我们是否可以为所有行添加上拉? 您知道该电阻器的理想值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ajayt、

    我猜您添加的内容最终会在行上增加电容、这会导致键盘扫描仪在按下一个键时记录多次按键操作。 解决方法是添加外部上拉电阻器、以帮助内部上拉电阻器在下一行选通前将信号驱动为高电平。

    "您是否看到向该行添加上拉时可能出现的任何问题?"

    不、如果问题是行上的电容太大、这就是我们建议的方法。

    "我们是否可以为所有行添加上拉?"

    是的、如果所有行由于屏蔽而具有大量电容、则建议这样做。

    "您知道该电阻器的理想值吗?"

    10k Ω 正常。

    谢谢、

    -Bobby